This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553图像/程序擦除问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583472/msp430g2553-msp430g2553-image-program-erasing-problem

部件号:MSP430G2553

您好,

在微控制器中闪烁/加载(图像或程序),它工作一小段时间(约5分钟至10分钟) 它突然停止工作/运行。 要再次运行/使控制器/系统运行 ,我需要再次刷新  /或对微控制器进行编程,但问题重复出现。我不理解出现了什么问题。

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkat!

    可能是编程问题,代码在一段时间后会进入无限循环? 您是否发布代码以进行外观或测试?

    Dennis