This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:在MacOS上查找MSP430图像复用器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581575/msp432p401r-finding-msp430-image-reformer-on-macos

部件号:MSP432P401R

这个问题几乎说明了一切。 我不得不用聚光灯来找到它,它不是从那里跑出来的。

那么它在哪里?在MacOS下运行它是否有诀窍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的Mac上是否有JRE (Java Runtime Environment)? 我认为它不是默认安装的。

    安装后,您应该能够使用以下命令运行映像重建.jar文件

    java -jar image_Reformer.jar

    正如您可能发现的那样,该实用程序可以在<grlib install directory>/utils/image-reformer中找到

    此致,

     Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS不需要JRE吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我相信Eclipse是基于Java (CCS是基于Eclipse)的。 这确实是一个问题
    是否可以运行上一篇文章中给出的Java命令。 这对您有效吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有到那里,明天我应该可以尝试。 我更希望在使其美观之前让其工作!