This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5.8891万:芯片死了?

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579466/msp430fr58891-the-chip-died

部件号:MSP430FR5.8891万
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIFMSP430FR5969MSP-FET

芯片出现故障。 无法与调试器连接。 无法下载到它。 我在所有VCC上都有3.3V电压。 我仔细检查了电源和接地连接。16MHz晶体连接到XT2 (引脚54)时没有电压。 我正在将IAR嵌入式工作平台6.50 2与MSP430 USB调试接口(MSP-FET430UIF)配合使用。

我已经使用LaunchPad msp430fr5969演示板测试了我的工具,一切都正常工作。

在我发展的时候,它已经工作了几个月,但现在什么也没有? 它在这个周末退出并且不会重新启动,必须将程序下载到它,但它确实重新启动了。  在过去几个月中,我通过串行/USB端口全天候监控来使用LabVIEW接口。 它在一夜之间就死了,什么也不做?  我可以得到一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    我假设您有用于MSP430FR5.8891万的定制板。 在尝试连接设备时,您从IAR中看到哪种错误消息? 是否可以尝试下载简单的闪烁LED程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,在定制板上。 当我下载固件时,将弹出一个下载对话框,并且程序挂起。 此时我必须终止应用程序(IAR)。 我仍然可以将一个BLINK程序下载到我的Launchpad演示板,因此该工具仍然可以工作。 下周我又有一块板出现了,计划在上面放一个简单的闪光程序,让它运行几天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    对话框挂起并且不提供任何信息的情况很少见。 通常会出现“无法识别目标”,“目标电压不正确”或“目标未连接”。 从那里,我们将调试SBW连接,方法是确保板上具有正确的电路,或者确保将正确的引脚连接到MSP-FET上的JTAG插头,具体取决于器件是自供电还是由MSP-FET供电。 但是,由于此处没有其他信息,我不确定如何继续。 我的第一个想法可能是您的电路板上有一个短路,或者设备可能被过度挥发和损坏。 您正在设计哪种类型的应用程序? 部件是否存在过压风险? 您使用的是哪种电源? 您是否能够将芯片替换为新芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    64引脚PM或RGC封装(第 10)。 它已焊接到位,我不会将工具替换。 我会问供应商是否可以更换芯片。 由于我有大约50根电线从面包板连接到带有接线端子的DB15连接器,因此完全有可能出现松动。 我看不到任何松动的连接。 我测试了电源的所有连接。 我有一个旧的HP电源为主板供电。 但是,当我离开实验室时,它正在运行,因为我对LabVIEW程序进行了检测芯片的心跳测试,日志显示它在退出前运行了几个小时。 我可以通过电子邮件向您发送主板示意图。 该设计基于已在现场运行多年的2272设计。 我的客户端正在升级到5.8891万以缓冲数据。 我们将采用两个提供AVCC和DVCC的3.3V线性稳压器,并按照数据表中的建议将它们合并为一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary,

    您是否可以使用万用表进行测试,以确保焊接的每根导线仍然正确连接? 通常,二极管/短路检测(一个探头位于MSP引脚上,另一个探头位于导线末端)将告诉您它们是否已连接。 这是我要开始的地方。 如果您的主板以前工作过,那么您的原理图应该可以正常工作,但如果您希望我检查它,请给我发送包含详细信息的PM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已要求供应商验证数字和模拟信号之间的kludge线是否仍然正常。 我在星期二的星期一把主板退回给了供应商。 尚未收到响应。 我向您发送了一封朋友请求,请您发送电子邮件,以便我可以向您发送示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    我看不到你们的示意图有任何明显的错误。 如您所述,建议将AVSS和DVSS以及AVCC和DVCC结合在一起,以用于大多数应用。 作为另一项测试,您是否可以尝试仅使用JTAG,VCC (DVCC+AVCC)和GND (DVSS+AVSS)连接对设备进行重新编程? 通过这种方式,我们将芯片与主板的所有其他组件隔离,以查看它是否可以正确编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    您是否能够解决您的问题? 如果可以,您可以发布解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主板制造商未回复。 但是,主板制造商和我是并行开发的。 我会向他发送固件更改,以便我们使用相同版本的代码。 他从未见过这类问题。  我一直在晚上“热”地交换JTAG连接器,以防止Windows 7计算机上的睡眠模式在晚上杀死UC。 我怀疑这可能是我的问题的根源。 现在我关闭UC电源,拔下连接MSP-FET430UIF的USB电缆,然后重新打开系统电源。