请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5510 主题:MSP430-Fasher中讨论的其它部件
我正在使用上述应用程序通过USB "成功"对我的设备进行编程。
新的CHIPS程序很好,但重新编程似乎是个问题。
信息内存段不想覆盖。 也是在流程结束时
尽管我的嵌入式应用程序运行正常,但应用程序在出现"内存验证错误"时挂起
信息段问题除外。
任何见解都值得赞赏。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用上述应用程序通过USB "成功"对我的设备进行编程。
新的CHIPS程序很好,但重新编程似乎是个问题。
信息内存段不想覆盖。 也是在流程结束时
尽管我的嵌入式应用程序运行正常,但应用程序在出现"内存验证错误"时挂起
信息段问题除外。
任何见解都值得赞赏。
谢谢。
以下是链接程序文件和应用程序文件的关键部分:
/
//-------------------------------------------- //只读存储器 ///// ------------------------------- //信息存储 器// -Z (const) Cal_Info=1800-187F //INFOD -Z (const) INFOA=1980-19FF -Z (const) praB=1900-197F //INFOB -Z (const) GAGE_Default=1880-18FF //INFOC #pragma位置="CAL_Info" congage = 1.20 ="Default = gage" //固件版本 __DATE__, //编译 __TIME__的日期和时间, “200BLE”, //型号 "XXXXXX", //序列号 "***** ", // Gage label 0x1F, // char galer_config 0x01, // description send 1=send,0=否 1000, // 10 mm flush_span 0, // Int32 f_os; 0, //按钮计数 器0x0万0000000,0万, //主电位器行程控制 器0x0万0000000</s>0万 //子电位器行程控制 器/* 0, // flash_counter 1250, // setup_timeout TRUE //反转的标记Press v. hold fn。 */ };