This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6.7641万:将项目下载到MSP430F6.7641万

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582407/compiler-msp430f67641-project-download-to-msp430f67641

部件号:MSP430F6.7641万
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

工具/软件:TI C/C++编译器

嘿,  

我遵循  是TIDA-0.1088万参考设计,但是设计指南中提供的有关如何将F6.7641万项目下载到MSP430F6.7641万 SoC的信息很少。 如果您能指导我完成下载过程,我们将不胜感激。  

此致,

希拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hira,

    您可以在 《用户指南》的第6节(从第38页开始)中找到这些详细信息。 要了解有关如何使用IAR的更多信息,请参阅以下IAR用户指南。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示"将此项目下载到MSP430F6.7641万设备上"。 我要寻找的是一个逐步指南,说明如何执行此操作。 我们将不胜感激。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈建议您通读我上一篇文章中链接的IAR用户指南,熟悉您正在使用的工具。 如果您已按照第6节中的说明进行操作,并且已正确配置主板并连接了MSP-FET,则只需单击IAR IDE中的绿色“下载并调试”按钮。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了下载项目,只需将JTAG至USB电缆从主板连接至PC,或者还需要提供其他连接(例如外部直流电源)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种仿真器? 是MSP-FET吗? 根据 用户指南中的第5.2 节,您可以使用通过JTAG接口提供的电压(由MSP-FET使用计算机提供的电源提供)为器件供电,也可以使用外部电源为器件供电。 请确保表3中所述的所有跳线与您选择的任何配置相匹配。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表3提供的信息非常不充分,无法正确进行连接。 DVCC外部和内部有3个连接器,很少区分必须进行连接才能选择其中一个。 该表过分使用了“放置跳线”一词,而没有提供连接另一端的链接位置信息。 如果您能为我提供更清晰的跳线设置指南(最好是图片),我们将不胜感激。

    此致,
    希拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表3中的标题名称与印刷电路板丝印上印刷的标题名称相对应。 如果您有该板,您可以亲自看到此图,也可以放大图17和18以查看这些名称。 这不是一个简单的设计,因此请花些时间阅读用户指南,并将您旁边的主板作为参考。

    另外,让我重申,当您有调试接口(例如 MSP-FET)连接到您的PC。 RS-232/UART通信接口是隔离的,因此当电路板连接到HV时,您可以将RS-232至USB适配器安全地连接到PC。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指导我如何进行连接(起始点和结束点),以便在外部为主板供电的同时通过JTAG下载项目?