This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM:适用于EVM的固件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582744/tidm-msp430afe253submeterevm-firmware-for-the-evm

部件号:TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

您好,

我想使用给定的光绘和设计文件制作该板。 请问是否有任何固件可以从TI网站下载,以便直接加载到主板并开始评估?

 

“tidc310.zip”中的“emeter-app-afe253.d43”,

是否为应用程序固件十六进制文件?

谢谢,希望能尽快收到您的回复!

此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kum,

    您可以从TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM TI设计的产品文件夹下载固件。 在“设计文件”部分下,单击 第一个链接。 下载.zip文件后,您可以在"应用代码示例"文件夹中找到该主板的固件。 如果要查找二进制图像,请在"emeter-app"->"emeter-app-afe253"->"Debug"->"EXE"文件夹下查找'emeter-app-afe253.d43'文件,该文件不是TI-TXT格式。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要对主板进行编程,请在IAR嵌入式工作平台中打开现有或新项目或工作区,然后转至"Project"(项目)->"Download"(下载)->"Download file..."(下载文件...),然后导航至.d43文件所在的位置。 假设您在项目设置中选择了正确的MSP430器件,并且MSP-FET已连接到您的PC,则您的主板将使用此固件进行编程。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢James!