This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:调节器设计的最大功率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582959/msp430fr2633-max-power-for-regulator-design

部件号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他部件: TIDM-Captivate自动调温器-UITIDM-Captivate 64按钮

我想通过小型电脑控制器为MSP430FR2633供电。  我阅读了数据表,我看到了每MHz内核数的126uA,但没有多少关于运行着迷系统的信息。  由于我希望此模块具有灵活性,以便我可以在其上运行不同的软件,并在我们产品线的不同位置使用它,您认为调节器设计的好数字是什么?  10mA 100mA?  我想知道,将来我可以将其推向最大,并且稳压器上仍有剩余空间。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric!

    我怀疑您将会达到10mA的电流消耗-即使5mA也可能过高。 数据表中有一个表列出了MSP的活动模式电流。  当然,这仅适用于没有任何外部电流的情况,例如直接从MSP驱动LED时。 由于即使是大多数最小的LDO稳压器也能提供100mA的电流,因此您将拥有足够的余量-请查看此处:

    www.ti.com/.../single-channel-ldo-products.page

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否参考过Captivate技术指南? www.ti.com/CapTIvateTechGuide

    在设计指南->超低功耗下,您可以找到驱动最大数量的Captivate按钮所需的平均电流,但这不考虑CPU内核或通信外设。 Captivate以8 MHz的默认频率运行,这也会增加您的基本电流消耗。 您应该评估MSP-Capt-FR2633开发套件并参阅TIDM-Captivate 64按钮和TIDM-Captivate恒温器UI,以更好地了解Captivate功耗。

    此致,
    Ryan