请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
各位同事,您好!
我的MSP432有一个小问题,我配置了引脚WFP 5.4 来转换信号,我的参考电压为3.3V。 为了进行编程,我在传统模式寄存器中使用了CCS,在将WFP 5.4 连接到传感器输出之前,我测量电压,并获得1.10 和1.15V之间的振荡。 这是否正常?
遵循以下代码:
#include "adc.h"
#include "lcd.h"
#include "stdio.h" // Libreria de entrada y salida de texto
extern char Mensaje[];
void ADC(void){
易失
性器I;/*ADC配置*/ P5->SEL1 |= BIT4; P5->SEL0|= BIT4;/*启用全局中断*/__enable_IRQ();/*启用NVIC模块*/ NVIC->ISER[0]= 1<<(ADC14_IRQn)和<ADC14_CA0_ADC14_CA0; ADC14_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_CA0_AD14_CA14
SCB->SCR &=~SCB_SCR_SLEEPONEXIT_MSK;
同时(1)
{
用于(i =2万;i >0;i --);
//开始采样/转换
ADC14->CTL0 || ADC14_CTL0_ENC | ADC14_CTL0_SC;
__sleep();
__no_operation();
}
}
void ADC14_IRQHandler(void){
int value_ADC=ADC14->MEM[0];
float value_vol= value_adc *(Mensaje,
"%d",value_adc );
sprintf(Mensaje,"%1.2f", value_Mensaje,}; 3.3