This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430 I2C通过Energia 17连接到其它MSP430 -是否有人真正实现了这一点?

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582835/msp430g2553-msp430-i2c-links-to-other-msp430-via-energia-17---has-anyone-actually-achieved-this

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: Energia

我上一篇关于I2C问题的文章 收到了很多建议-谢谢

我只想听听曾经成功 地将主MSP430G2553连接到其他从属 MSP430G2553的任何人-个人。

[能够运行运行 1的独立MSP似乎是一个好主意。 超声波+接近 ,2. 罗盘+电机   3.步进电机+语音  4.热,光,噪声探测器 -全部由一个主控器控制]

我找不到任何人似乎实现了这一目标- 可能是具有固定地址的设备 -但没有找到许多MSP430s - 例如YouTube上没有任何内容 等

SPI是否更容易?  [出于显而易见的原因,希望使用廉价的DIL设备]

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我不太熟悉Energia,但我知道两个MSP430G2553已通过I2C连接。 我们在MSP430Ware中为 该设备提供了示例代码,它显示了主从两侧彼此之间正确通信。 您应该能够在主设备上加载主设备代码,在从设备上加载从设备代码,然后正确连接硬件,通信将正常工作。 从那时起,任何修改都由您决定。 但是,这些示例仅适用于Code Composer Studio (CCS)和IAR嵌入式工作台。  

    如果您更详细地描述您遇到的问题,这也会有所帮助,以便我们缩小问题的范围。 最后,我看到您之前已将此主题发布到另一个主题。 将来请尝试将同一主题的讨论保持在一个线程中。

    此致,  

    Caleb Overbay