This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5244:控制器硬件乘法器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582745/ccs-msp430f5244-controller-hardware-multiplier

部件号:MSP430F5244

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

当我搜索一些硬件乘法器代码片段时,我在论坛上看到无需在代码中特别使用硬件乘法器,如果我们在控制器中有硬件乘法器,编译器本身就会使用它。 这真的是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhananjay,

    是的,TI编译器可以根据需要控制硬件乘法器。 默认情况下,它使用“--use_HW_bumpy=F5”标志,如CCS的“项目属性”->“生成”->“MSP430编译器”中所示,并且可以在“优化”选项卡内进行修改。 有关详细信息,请参阅C/C++编译器用户指南(SLAU132): www.ti.com/.../slau132n.pdf

    此致,
    Ryan