This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:Launchpad SPP通过ezFET发送至PC,还是直接发送?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582671/msp430fr4133-launchpad-spp-to-pc-going-through-ezfet-or-directly

部件号:MSP430FR4133

嗨,Forum,

MSP430系列入门,但需要提前规划电路板上的正确引脚(接口)。

SPP Tx和Rx是通过ezFET,还是直接进入PC? 我知道JTAG连接用于对MSP430进行编程,因此这些连接必须可用于编程器,但SPP Tx和Rx是否也包括在内? 是否可以使用SPP Tx和SPP Rx直接与目标通信?

我想如果我想看一下任何生产目标,针脚应该在那里,并且还应该为生产目标供电。 因此,6引脚,0v,+5V,SBWTDIO,SBWTCK,SPP TX,SPP RX。

请告诉我是否正确。

谢谢!

罗伯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET通过USB接口连接到PC,并且目标设备与PC之间没有直接连接。 USB接口是复合接口,一个用于SBW,另一个用作CDC/UART桥接,均由FET主设备处理。 使用CDC/UART桥接是可选的,不用于SBW接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,SPW有两个需要的引脚,以及SPP Rx,Tx 到USB接口。 这就产生了"复合"界面。 接口总共有四个引脚。

    LaunchPad接口板是单独出售(尚未找到), 还是我只是切断目标端(完成时)并使用接口端进行通信?

    感谢大家的帮助,这确实节省了很多时间。

    罗伯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Robert Clark59"]OK,因此SPW有两个需要的引脚,以及SPP Rx,Tx 至USB接口。 这就产生了"复合"界面。 接口总共四个引脚。[/QUOT]

    复合接口用于从PC端进行独立的SBW/UART连接/数据传输。 FET将被枚举为两个独立的端口。

    Robert Clark59 说:
    LaunchPad接口板是单独出售(尚未找到), 还是我只是切断目标端(完成时)并使用接口端进行通信?[/QUOT]

    如果您不再需要SBW,但您的设备通过UART与PC进行通信,则可以使用任何USB/UART专用桥接芯片(您可以在ebay上找到这种只需几美元 的小块,类似于此)。

    当然,您也可以使用LP来实现此目的。

    EZ-FET Lite是开放式软件/硬件,因此如果您有特殊原因,您可以自行构建。

    http://forum.43oh.com/topic/5530-custom-ezfet-lite/