This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:DLMS支持库

Guru**** 2988080 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578568/msp430f6779-dlms-support-library

部件号:MSP430F6779

您好,

目前我正在使用运行DLMS服务器的功率计。 我想使用msp430f6779来运行客户端堆栈 ,但我没有dlms客户端堆栈,因为它不再是开放源代码,并且可以在TI网站上找到。请提供 有关dlms客户端库的帮助吗?

我们非常感谢您的帮助。

提前感谢!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saurav,

    我在DLMS/COSEM库作者中循环,以便他们可以与您联系,提供所需的材料。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢你的帮助。

    此致  

    Saurav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,

     我尚未收到TI的任何通信。 请让作者进入循环。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saurav,

    我们不再支持旧的DLMS库,因为我们正在对其进行改造以满足更新的要求。 我们将根据机会/项目为客户提供较新的库支持。 请留下您的邮件ID,以便我可以随时向您提供最新的发展动态,并从您那里获得机会/项目的详细信息。

    此致,
    Chander