请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试让DCO达到48 MHz的最大频率。 但是,如果我使用12 MHz以上的任何设备,调试器将开始不断地自我重置。 此时,如果我尝试加载新代码,CCS将会说主板不再是 MSP432P401R,我必须将其恢复出厂设置。 是否有人知道可能导致这种情况发生的问题? 图片和测试代码如下。 感谢你的帮助。
//*************************************************************************************************
////
MSP432 main.c模板-空主模板
////**************************************************************************************
#include "msp.h"
#include "driverlib.h"
void main(void){
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止看门狗计时器
CS->键= 0x695A;
cs->CTL0 |= 0x4万;
CS->密钥= 0x0000;
int n=0;
同时(1)
{n++;}
}}