This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7641万:Tida-0.1088万并联连接

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582403/msp430f67641-tida-01088-shunt-connection

部件号:MSP430F6.7641万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.1088万

嘿,  

我遵循的是TIDA-0.1088万参考设计,但是设计指南提供的有关Vishay外部分流板与电路板连接的信息很少。 如果您能指导我完成它的连接过程,我们将不胜感激。 (请在标签方面非常具体)

此致,

希拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hira,

    《用户指南》中的图6 介绍了连接到三端分流器的每相三个引脚。 下面是第3阶段的图示。

    查看TIDA-0.1088万的示意图,您可以看到每个相位的分流器连接到AMC1304设备。

    接下来,查看 AMC1304数据表中的第10节和图10 ,发现分流器的三个引脚中的两个连接到器件的负输入AINN。 其余的另一个引脚连接到正输入AINP。

    假设您正在使用 Vishay WSMS3124 电流分流器,根据其数据表,有五个端子。 我在下图中对这些终端进行了编号。 引脚1和2是与负载串联的高电流引脚。 插针3和4分别连接 到TIDA-0.1088万上的IxLIVE和IX--。 引脚5连接到IX+。 此处,“x”表示相位数,可以是1,2或3。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚3和4 "分别"连接到IxLIVE和IxLIVE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 引脚3比引脚4更接近分流器的电阻,因此引脚3应连接到IX--。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序