This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:CCS

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581969/ccs-msp430fr5969-ccs

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我正在开发用于MSP430FR5969微处理器的应用程序。 我有以下问题。  

我要强制变量在FRAM中,而不使用#pragma。 CCS中是否可能做到这一点? 如果是,我该怎么做。  

或  

我想对Code composer studio 7做以下事情

#define DVAR (type,var)\
#pragma persistent(var);\
键入var

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用pragma有什么问题? 如果不使用persist或noinit pragma,则必须以其他方式修改命令链接器文件,请参见以下线程: e2e.ti.com/.../43.667万

    如果需要,您也可以将所有全局变量和静态变量强制到FRAM中。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这样做:

    #define DVAR (type,var)\
    #pragma persistent(var);\
    键入var
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能将"var"同时传递给#define和#pragma。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法在#define中调用#pragma。TI是否提供了解决此限制的方法?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不被视为需要变通办法的限制。 为什么要以这种方式定义变量?

    此致,
    Ryan