This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430F5529 OFS_UCBxCTL1含义

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582219/ccs-msp430f5529-msp430f5529-ofs_ucbxctl1-meaning

部件号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我刚刚开始与MCU打交道,我正在做一些关于一个projktr的研究,我找到了这条线

 OFS_UCBxCTL1

我知道 UCBxCTL1是一个寄存器,但我无法理解这种OFS_代表什么

如果某个区域可以提供帮助...

谢谢Zou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    看着DriverLib示例,有几个USCI外设具有相似的寄存器结构和内容。 因此,特定外围设备的基本地址会传递给函数(所有USCI都可以使用该函数),以便通过使用偏移值(OFS)可以正确修改相应的寄存器。 例如,USI_B0的基本地址是0x05E0,因此,如果要修改UCB0CTL1 (它恰好是第一个寄存器,位于0x05E0),则需要0x00的偏移(OFS_UCBxCTL1)。 0x06用于UCBxBRW,0x0A用于UCBxSTAT,依此类推。 当然,您不需要修改DriverLib函数,只需提供基本地址,这样就不会对您的代码产生很大影响。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    非常感谢您的回答,这确实很有帮助。
    我已经研究了driverLib文件以及大多数.c和.h文件,以便了解如何对MSP430 MCU进行编码。
    当我发现OFS时,我搜索了库,因为我认为我会在某个位置看到它,以便附加或定义到某个值(例如USI_BASE)。 但我在ANZ文件中找不到定义,因此我无法理解它的价值,因此我不知道它有什么用处。