This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:Launchpad模式

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582392/msp-exp430fr6989-launchpad-modes

部件号:MSP-EXP430FR6989

我的启动板不显示欢迎消息,也不会进入秒表或温度模式。

在连接到PC之前,默认情况下,它会进入这些模式。

仿真器部分工作正常,与CCS的连接正常,在调试模式下,两个红色/绿色LED指示灯均亮起。

但是,它甚至不运行基本LED 1灯软件。

Launchpad主板是否存在硬件问题?

谢谢,此致,

Tanuj Bartar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tanuj!

    您是否用自己已经写过的内容对该板进行了编程? 因为您说与CCS的连接工作正常。 在这种情况下,由于您已覆盖了预编程示例,因此您不能期望其正常工作。

    Dennis