This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432的MSB经典层

Guru**** 2538180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581994/msp432p401r-msb-classic-layer-for-msp432

部件号:MSP432P401R

您好!

我已经搜索了一段时间,但找不到所谓的MSP经典层示例代码。

它应该存在,但仍受支持,如以下页面所述。

processors.wiki.ti.com/index.php/MSP432_CMSIS_Update?keyMatch=MSP%20classic%20layer&tisearch=Search-EN

我有一个版本的此代码,我可能是一年前下载的,但没有DMA示例。

如果不存在,是否有人以传统寄存器访问方式编写DMA示例?

谢谢!

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    由于DMA的复杂性,注册级别格式中没有提供典型或CMSIS样式的示例。 DMA示例可在driverlib和新的TI驱动程序(SPI+DMA实现)中找到。 我将询问有关Wiki网页的信息。

    谢谢!
    Chris