请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有两 个关于CCS中msp432p401r的新问题。
一个是'Switch( TPIV )' MSP430根据默认中断标志正常工作以切换案例。 在msp432头文件中,未定义TAIV。 那么,如果没有TAIV,我在msp432的教科书中看到了这个,我该怎么办呢?
第二个问题是msp432中的'#pragma vector=TIMERA1_vector'也有问题。
感谢 您的关注和时间。