This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430L092:对MSP430l092芯片进行编程

Guru**** 2538180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430L092, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580481/msp430l092-programming-the-msp430l092-chip

部件号:MSP430L092
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

我研究过如何对MSP430L092微控制器进行编程。 我发现它需要 MSP-TS430L092 目标板来下载代码,因为它没有非易失性存储器(EEPROM),所以我很好奇,在使用MSP-FET闪存仿真工具,目标板和IAR嵌入式软件对芯片进行编程后,能否从目标板上拔出msp430l092引脚连接? 我的意思是,我的代码是否可以在没有独立目标板的情况下在msp430l092内工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat Ehican 说:
    我的意思是,在 没有独立目标板的情况下,我的代码是否可以在msp430l092内工作?

     msp430l092不包含用户可编程的非易失性存储器。 目标板包含一个用于存储程序的EEPROM和一个升压转换器电路,以允许 msp430l092中基于ROM的启动加载器在 重置时将外部EEPROM中的程序传输到msp430l092中的RAM。

    因此,如果 没有目标板上的EEPROM和升压转换器电路,msp430l092将无法工作。

    [MSP430C091/C092 包含一个掩码编程ROM,允许 MSP430C091/C092在没有外部EEPROM的情况下独立使用,但 MSP430C091/C092仅适用于10万 多个器件的批量生产运行-可能是由于设置掩码编程ROM的成本所致]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算使用目标板,因为有EEPROM。 在重新启动微控制器后,如何在没有IAR嵌入式应用的情况下将代码从EEPROM重置到MSP430l092 ram? 当我重新启动MSP430l092时,它丢失了我的代码,但我认为EEPROM应该有我的代码,但我无法重新生成我的代码。 我该怎么做? 我认为这与WFP 1.2 有关,但我不确定。 可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我重新启动 MSP430l092 时,它丢失了我的代码,但我认为EEPROM应该有我的代码,但我无法重新获取我的代码。 [/报价]您是否遵循3.3  了MSP430L092开发指南(修订版 A)-德州仪器(TI) 是否导致IAR将程序下载到EEPROM中?

    即, 是否  勾选了外部代码下载和填充未使用的代码存储器复选框?