This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:MSP430程序Pod固件不工作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, MSPDS, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581601/msp430f2132-msp430-program-pod-firmware-not-working

部件号:MSP430F2132
主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIFMSPDSMSP-FET

您好,

下面介绍了MSP430F2132存在的问题:

使用CC版本 5.3

PN:MSP430F2132

MSP-DEBUG接口:MSP-FET430UIF

 

问题是当我启动带有Pod附件的调试器时,软件请求我执行接口更新。 我回答"是",然后开始下载和安装。 安装挂起,Pod从此不再工作。 我希望我能说这只发生过一次,但我们至少有3个咖啡包受到了完全相同的损坏。

 

我想下载固件以修复Pod,或者使用CC调试工具的兼容固件更换Pod。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    MSP-FET430UIF现在处于什么阶段? 将其连接到USB时,是否有任何LED亮起? 在Windows中是否检测到USB?

    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vikas:

     

    没有指示灯,根本没有USB检测,完全死机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    MSP-FET430UIF是NRND,不再由TI销售。 我建议您升级到MSP-FET和CCS v 7.1。 您可以尝试降级MSPDS DLL版本以恢复设备,请参阅以下Wiki: processors.wiki.ti.com/.../MSPDS_Debugger_Up-_and_Downgrade

    此致,
    Ryan