This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:使用MSP430兼容LDO TPS780xx违反建议的操作条件

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581955/msp430f6779a-breaching-recommended-op-conditions-using-the-msp430-compatible-ldos-tps780xx

部件号:MSP430F6779A

大家好,

这可能是LDO团队的问题,但我将从这里开始。

我的客户正在将TPS780xx与MSP430F6779A配合使用。 LDO (专门为与MSP430兼容而设计)具有一个很酷的功能,根据MSP430是否处于休眠模式,该功能具有双输出电压电平。 高输出电平为3.6V固定电压,这正是推荐的工作条件。 如果将3 % LDO规范中+/-MSP的直流精确度考虑在内,并将其应用于3.6V,则MSP电源电压的最大值为3.708V。 这违反了建议的3.6V

通常,我告诉客户,除非建议值是用于短瞬变,否则不应违反建议值,但在这种情况下,用于MSP430的部件不适合MSP430似乎很奇怪。

我错过了什么吗? 3.708V是否正常,或者他们是否会遇到长期可靠性问题?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大值为4.1 V,您的数值远远低于此值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    TI无法保证在高于3.6 V的情况下正常运行器件,请参阅以下E2E线程和提供的链接: e2e.ti.com/.../31.2824万

    强烈建议始终在3.6 V或更低的电压下工作,您需要与LDO团队讨论TPS780xx输出差异。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我被拒绝访问该链接。
    PS,如果我发言有误,很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此链接中,我们向Keith致歉,他在TI的内部文章中声明如下:“在某些使用情况下,MSP430 MCU可以在指定限制之外正确运行,但性能不能保证,执行此类操作的风险由用户承担。”

    有关详细信息的详细信息:"当您在建议的规范之外运行时,您的部件可能损坏PC或在超出规范的范围运行时执行任何其他数量的意外行为。 如果这可能导致执行修改闪存的代码,那么您的代码区域可能会被破坏,例如,错误的代码执行可能会使PIN处于错误状态,从而对主板的其他部分造成损害? 所有这些都是您一定要担心的事情,因为我们不能保证零件在这种状态下的工作方式,而且在电压条件得到纠正后,它们仍然会导致问题。 因此,如果超出推荐的工作条件,在部件重启后仍可能间接导致问题,因为当您的应用程序超出规格时可能会发生问题,因为代码可能会异常运行-更改代码,与主板上的其他设备混淆, 等等。此外,如果这种方式持续几周,那么如果您的应用程序在几周内无法正常工作(仅是坏数据和时间损失),后果是什么?或者这是否会以某种方式严重影响某人的生活或关键系统?"

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有TPS78.036万xxx器件。 如果您查看数据表末尾的表格,或者查看DigiKey等分销商提供的设备,则最高标称输出电压为3.3 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 数据表中有一些地方提到TPS78.036万xx,但似乎不再有可订购的TPS78.036万xx。 LDO团队似乎以前听到过我的评论,并承认3.6V版本 违反了MSP430规范,因此 我猜他们决定停止使用该器件。

    谢谢大家,

    Brian