This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:使用MSP-FET430UIF USB调试接口的反向通道UART

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581922/msp430f2132-using-the-back-channel-uart-of-the-msp-fet430uif-usb-debug-interface

部件号:MSP430F2132
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIFMSP-FET

我搜索过论坛,发现了几个类似的主题,但没有一个能完全回答我的问题。

我正在调试一些为MSP430F2132编写的代码,该程序可用的闪存非常少。 该板连接到自定义接口板,该接口板随后被传递到MSP-FET430UIF调试接口。 为了正确调试,我必须将信息从目标微区发送到我的PC上的终端,以便稍后可以查看。 通常,我会使用printf或类似命令(可能是putchar)并将其链接到CCS 6.1 控制台。 但是,由于微电脑上缺少程序内存,我无法使用这些功能。 我使用sprintf()更接近成功,但我似乎无法在CCS 6.1 中将任何文本输出到控制台。

MSP-FET430UIF应该实现反向通道UART接口,但我尚未找到有关如何启用和使用它的良好说明。 如果这里的任何人有这样做的经验,并且能够提供指导,这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,MSP-FET430UIF不包括反向通道UART功能。 您需要使用MSP-FET或eZ430/EZ-FET板载MSP430 LaunchPad来访问此功能。

    此致,
    Ryan