Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F2132 主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIF, MSP-FET
我搜索过论坛,发现了几个类似的主题,但没有一个能完全回答我的问题。
我正在调试一些为MSP430F2132编写的代码,该程序可用的闪存非常少。 该板连接到自定义接口板,该接口板随后被传递到MSP-FET430UIF调试接口。 为了正确调试,我必须将信息从目标微区发送到我的PC上的终端,以便稍后可以查看。 通常,我会使用printf或类似命令(可能是putchar)并将其链接到CCS 6.1 控制台。 但是,由于微电脑上缺少程序内存,我无法使用这些功能。 我使用sprintf()更接近成功,但我似乎无法在CCS 6.1 中将任何文本输出到控制台。
MSP-FET430UIF应该实现反向通道UART接口,但我尚未找到有关如何启用和使用它的良好说明。 如果这里的任何人有这样做的经验,并且能够提供指导,这将非常有帮助。