This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:使用CCS云,不能看到"导入... Eclipse",CAN'不打开"OutOfBox_Emulation StorageKeyboard"(尽管我看到这些文件...)

Guru**** 2538480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581608/ccs-msp430f5529-using-ccs-cloud-don-t-see-import-eclipse-can-t-open-outofbox_emulstoragekeyboard-though-i-see-the-files

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想编译/运行"slau533c.pdf"中描述的"OutOfBox_EmulgStorageKeyboard"示例。 该文档说明使用CCS来“导入现有CCS Eclipse项目”-但该选项不可用(使用CCS云1.6 .0)。

当我只是“导入CCS项目”时,它不能识别存储在“\MSP-EXP430F5529LP_Software_Examples_windows\Firmware\Source\OutOfBox_Emulation StorageKeyboard\CCS”下的项目文件。

是否有方法 使用CCS云打开"OutOfBox_Emulation StorageKeyboard"示例?

谢谢/谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,B Lench,

    通过在线TI资源管理器->软件-> MSP430Ware ->开发工具-> MSP-EXP430F5529LP ->演示->开箱即用体验,您将发现将项目导入CCS云会更加容易。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    谢谢-这很有帮助!
    请注意,"导入CSS云"打开了空白/空白页面,因此(等待一分钟后)...
    然后我在CCS云“文件\上载本地文件”中选择了“MSP-EXP430F5529LP_Software_Examples_windows\Firmware\Source\OutOfBox_Emulation StorageKeyboard”。
    不再有编译器错误!
    但存在许多链路错误... "SFR memory range has already been specified"(已指定SFR内存范围)(其中包括)。

    谢谢/谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...因此,链接错误似乎是项目上载两次(一次作为其子目录)的结果。
    我删除了上传项目的所有内容(空工作区)。
    文件结构看起来完整...
    ...但是“生成”,“清理”和“重建”都是灰色的;我无法编译该项目!

    后续:DID“导入CCS项目”并选择了上传的项目;现在编译时出现错误“异常终止@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP4S.1.LTS/bin/cg430 16.9”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于原始帖子中描述的问题已得到解答,我在这里发布了一个新问题:e2e.ti.com/.../58.1988万"