This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:模拟电源连接

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581870/msp430f5359-analog-supply-connections

部件号:MSP430F5359

是否需要连接所有AVSS (1,2和3)针? AVSS3的位置真的很差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego!

    是,连接所有DVDD,所有AVDD,所有DVSS和所有AVSS引脚。 AVSS可连接至DVSS,AVDD可连接至DVDD。 还建议将每个电源引脚上的电容器去耦。 您是否有可以将AVSS连接到的GND平面?

    Dennis