This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP-EXP430FR5969 Launchpad无法与我的Windows 10 (32位)平板电脑连接。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430F5528, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580512/msp430fr5969-msp-exp430fr5969-launchpad-is-not-connecting-with-my-windows-10-32-bit-tablet

部件号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他部件: MSP430F5528MSPDSMSP-EXP430G2

我有两个全新的Launchpad MSP430FR5969主板,它们在 我的Windows 7 (64位)台式机上工作时就像一个冠军一样。
台式机 安装了CCS版本7。
我假设CCS安装程序可能 安装了USB到UART驱动程序?????

但是...当我将LaunchPad连接到我的8英寸Windows 10 (32位)平板电脑时,平板电脑和Launchpad无法连接。
平板电脑上的"Device Manager (设备管理器)"未显示其他COM端口。
Windows 10不会指示它看到新插入 的设备尝试连接。
Windows也不会尝试搜索Web以找到正确的设备驱动程序。

USB电缆不是问题。 我用于 Launchpad (Micro-USB)的两根电缆可以将teensy Board (Micro-USB)连接到Windows Tablet (Micro-USB)。

我猜我需要一个设备驱动程序(或适当的.inf文件)。
 不能在平板电脑上安装CCS ...我的32 MB 磁盘已过载。

好的,新信息...这款具有USB功能的Launchpad上的芯片是MSP430F5528芯片。

我 想知道 Windows 10是否附带了正确的CDC设备驱动程序...或者可能没有。  如果有一个独立的.exe文件来在我的Windows 10平板电脑上安装正确的驱动程序,那就更好了。 希望这些Launchpad主板可以加载用户代码,并连接到 不同的Windows台式机PC,笔记本电脑或平板电脑...而不必在每个系统上加载完整的CCS开发系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad是否在任何配置下都在设备管理器中枚举,即使是未知设备也是如此? MSP430 FET编程器以前在3.0 中列举出的端口存在困难,但我认为这仅限于MSP-EXP430G2上的eZ430。 我不知道是否有任何LaunchPad通过micro-USB到micro-USB连接连接到主机PC的情况。  在MSPDS工具页上提供了FET资源和驱动程序。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    以下是您问题的一些答案:

    LaunchPad是否在任何配置下都在设备管理器中枚举,即使是未知设备也是如此?

    MSP430 FET编程器在过去很难枚举3.0 的各个端口,因此这可能是一个可能的解释。 平板电脑只有一个USB 2.0 端口。

    我不知道是否有任何LaunchPad通过micro-USB到micro-USB连接连接到主机PC的情况。 两端的物理连接器类型与USB操作无关。 它们只是不同的连接器形状,通过USB电线和电子信号传输标准编号。

    在MSPDS工具页上提供了FET资源和驱动程序。 我在该页面上尝试安装了许多驱动程序

    我试用了MSPDS-USB-DRIVERS:用于1.0 的独立驱动程序安装程序低级驱动程序版本。1.0 2016年11月24日...他们安装了Windows 10平板电脑,但没有修复。 我已成功卸载它。

    然后在页面的下一页,出现以下内容:
    如果您在Windows环境中进行开发,请使用我们的新的,易于使用的链接:“独立驱动程序包”。 它不仅包括用于最新MSP调试堆栈版本的CDC驱动程序,还包括用于传统DLLv2支持的VCP驱动程序。 支持的操作系统包括:WinXP-32/64,WinVista-32/64,Win7-32/64,Win8-32/64。
     
    Windows 10未列出,但我还是尝试了。 软件包已安装,但未修复Windows 10平板电脑。 我已成功卸载它

    在尝试安装完整的CCS IDE之前,我想看看是否还有其他选项。 我的平板电脑的32 GB 驱动器上只有12 GB 可用空间

    谢谢Ryan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    如果Windows 10系统上没有任何设备枚举,则连接似乎出现问题,即使安装了不正确的驱动程序,操作系统仍应能够找到LaunchPad的EZ-FET,即使它无法被识别(未知设备)。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我知道可能会有什么问题...所以让我来由您来管理。

    以下是迄今为止的事实...
    我购买了两个启动板MSP_EXPFR5969板。
    在我的Windows 7 (64位)台式机和Windows 10 (64位)笔记本电脑上,两款主板均可正常使用。
    两台机器都不需要安装CCS即可工作。

    但是在我的两台Windows 10 32位平板电脑上,两块板都不能正常工作。
    这些主板不仅没有列举出来,而且在 任何一台平板电脑上都没有被识别为已插入。

    所以我从两个平板电脑中选择了一个,并在其中加载了CCS IDE。
    现在,至少在平板电脑上,板被识别 并尝试枚举。
    但枚举不成功。
    在设备管理器中,在通用串行总线控制器标题下,有一行显示..."未知USB设备(设备描述符重新测试失败)"。
    加载CSS IDE让我们走得更远...

    此时,我想也许我们正在研究32位与64位Windows操作系统中的问题。
    在今天的研究中,我发现32位和64位操作系统必须具有特定的驱动程序,它们是32位或64位兼容的。

    这也许是问题所在? 这是我能给出的唯一解释。

    EZ-FET芯片看起来就像一个USB"复合设备"一样运行。
    下面是一个指向Microsoft开发中心的链接,该中心不使用"复合设备"...(这是我的脑海中的一段)。
    msdn.microsoft.com/.../ff53.7109万(v=vs.85).aspx

    目前,我有作为USB "复合设备"运行的teensy Board (NPR Cortex-M0+)。
    在上述所有Windows计算机上枚举也没有问题...32位和64位。

    我想知道您是否可以通过将启动板MSP_EXPFR5969板插入32位Windows 10计算机来复制问题。

    谢谢Ryan,

    Jim Kirkley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您对该问题进行总结,遗憾的是,我没有32位Windows 10机器可供测试。 MSPDS应与所有Windows系统(32位和64位)配合使用。 至少将EZ-FET识别为USB复合设备后,您是否尝试重新安装驱动程序? 它还应在COM端口下枚举为MSP应用程序UART1和调试接口。

    此致,
    Ryan