This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430f4132:论坛新手,两个快速问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581552/msp430f4132-new-to-the-forum-two-quick-questions

部件号:MSP430F4132

您好,论坛:

两个快速问题,处理器MSP430F413.2125万 LCD段驱动,使用一个SPI端口,使用一个I2C端口(似乎没有冲突),

1.端口插针WFP 1.6 和WFP 1.7 似乎没有液晶屏驱动器,可供中断使用。 此设计只需要两个中断,这是一个非生命威胁和非常低密钥的中断。 这些中断线路是否确实可供使用?


2.启动中断程序,释放中断行,增加一个二进制数,将其更改为bcd并将其发送到LCD寄存器需要多长时间?


提前感谢您,祝您度过美好的一天!

罗伯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    1.是的,WFP 1.6 / WFP 1.7 具有中断功能。
    2.这取决于CPU频率,退出LPM以及执行指令所涉及的周期数(请参阅用户指南的第3.4 4节),可以生成估计值,但最终使用测试设置评估此情况最简单。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    让我们假设1MHz以保持低功耗,并且只在数量级范围内猜测。 另外,假设唯一运行的程序是查找这两个中断!

    因此,如上所述,为中断提供服务,增加寄存器,转换为bcd, 并写入LCD寄存器。 10US? 100US? 500US? 1000美元? 2000 uS? 5000美元?

    我只是想弄清楚这种设计是否应该保持独立,或者使用处理器是否更好。 我是一个硬件迷,但是做了很多编程工作。 我只需要一个对这些处理器有经验的人就可以让我进入球场。


    非常感谢,

    罗伯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它主要取决于转换到bcd时包含的内容,逻辑可能是最需要时间的。 在1 MHz时,每个周期的长度为1 us。 维修中断,增加寄存器和写入LCD寄存器将需要大约20个时间。 最糟糕的是我们可能还不到50岁,但这也只是一个简单的猜测。

    此致,
    Ryan