Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK, MSP430F5528
主题中讨论的其他部件:MSP-TS430RGC64USB,MSP430USBDEVPACK
您好,
我有关于USB BSL的问题。
我使用MSP-TS430RGC64USB + MSP430F5528 + MSP430 USB固件升级示例重写了MSP430的闪存。
此时,如果我一直按S3,写入将不会结束
问题
向上拉PUR时无法写入?
此致,DA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK, MSP430F5528
您好,
我有关于USB BSL的问题。
我使用MSP-TS430RGC64USB + MSP430F5528 + MSP430 USB固件升级示例重写了MSP430的闪存。
此时,如果我一直按S3,写入将不会结束
问题
向上拉PUR时无法写入?
此致,DA
您好,DA:
默认USB BSL在BOR重置后评估PUR引脚的逻辑电平。 如果在外部将PUR针脚拉高,则调用BSL。 因此,除非应用程序正在调用BSL,否则在BOR重置后保持PUR处于低位非常重要,即使从未使用BSL或USB。 MΩ 建议将1 µ V电阻接地。 数据表的表6-60中提供了PUR输入函数。
按照GUI (MSP430USBDEVPACK和 SLAA452)的指示,BSL按钮S3只能在FET板通电(插入USB)并在升级固件之前释放时按住,否则随后的BOR将再次调用BSL。
此致,
Ryan
您好Ryan。
感谢您的回复。
请参阅slaa452c.pdf P10
1.用户取出电池。 这也会暴露交换机。
2.用户在连接到USB时按住按钮。 请注意,这可能很难在小型上执行
手持设备。
3.设备在BSL控制下枚举;用户现在可以松开按钮。
问题1.
如果用户必须松开按钮,这是否正确?
问题2.
即,为了继续USB-BSL,用户不应让PUR处于停机状态?
此致,DA