This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压采样

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581318/voltage-samples

主题中讨论的其他部件:MSP430F6736

我是第一次在ADC上工作。 在哪里可以看到电压计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定您使用的SOC和SW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在IAR编译器中使用MSP430F6736。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将MSP430相关问题发布到MSP430 E2E论坛,网址 为e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vijendra!

    MSP不会自行进行任何计算。 ADC为您提供了一个值,该值是输入电压与所用参考电压之间的关系。 例如,当具有12位ADC和2.5V参考电压且ADC输出值为3000时,输入电压为((2500mV * 3000)/ 4095)= 1831mV。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vijendra:

    在IAR中,当您处于调试模式时,应单击“查看”>“注册”。 现在,您的屏幕上将出现注册视图。 只需选择SD24_B即可查看所有SD24寄存器值。

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我已经完成了这项任务