This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:所有闪存扇区的大小是否相同?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581193/msp430g2955-are-all-flash-sectors-the-same-size

部件号:MSP430G2955

大家好,

我正在使用 MSP430G2955设备。 数据表说明主闪存的范围是0x2100 - 0xFFFF。

它还指出闪存扇区大小为512字节,即0x200。

将内存范围除以扇区大小后,我得到111个扇区+ 0x100剩余内存。

一个部门比其他部门小还是我误解了某些内容?

此致

Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ugnius:

    您不会误解任何内容,但正确的是最后一个扇区(0x2100至0x2200)的大小仅为256字节。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan。

    您是否知道为什么数据表中没有提到它?

    此致,

    Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很可能是因为G2955是一个独特的案例,您会注意到其他MSP430G2x55器件的代码存储器地址以0x000而不是0x100结尾,这与大多数其他MSP430器件类似。

    此致,
    Ryan