This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2111:程序不适合可用内存,节"ALL_FRAM&QUot失败;

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581045/ccs-msp430fr2111-program-not-fit-into-available-memory-fails-for-section-all_fram

部件号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他部件: CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在构建代码期间使用MSP430FR2111 MCU,我收到此错误。  

请告诉我如何解决此问题。

谢谢  

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    您的程序似乎比设备上的可用内存大得多。 看一下数据表,它似乎有可用的3.75 KB of FRAM。 链接程序无法将程序的22 KB 分配到内存中。
    www.ti.com/.../datasheetdiagram.tsp

    我会将此标记给MSP团队中可能会为您推荐不同设备的人员。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    如John所述,您的应用程序固件对于所选的值行FR2xx/FR4xx设备来说太大。 您需要使用FR59xx/69xx设备。 您是否正在尝试移植为不同设备设计的库或演示代码? 在您之前的帖子中,我们曾讨论过移植SigFox CC11xx资源的可能性,但为了在如此小的内存占用空间中成功实现这一目标,您需要删除所有多余的资源, 即使在这之后,您可能没有足够的空间用于您的预期应用。 确保编译器优化功能能够降低整体固件大小,尽可能消除不必要的部件。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,

    我是否可以使用cc3200来配置Lora sx1272而不是MSP430,如果可以,那么我如何使用CC3200启动板来配置Lora sx1272以传输消息。

    此致
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该问题属于SimpleLinkTmWiFi CC31xx/CC32xx论坛。

    此致,
    Ryan