This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:Energia

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581376/msp430g2553-energia

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: EnergiaMSP-EXP430G2

IAM使用MSP430G2553和Energia。 当我尝试使用Serial.println在串行显示器上打印某些内容时,串行显示器中没有显示任何内容。

我在论坛上看到,我对跳线进行了一些更改,将TX和RX旋转90度 ,如下图所示。尽管我在串行显示器上找不到任何内容。

实际上,当我尝试闪烁LED程序时,它工作正常,但当涉及打印时,它在串行监视器中没有显示任何内容。  

IAM使用Windows XP和Energia 17.

有人能帮你吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajkumar:
    如果设置了以上图像跳线,MSP430G2xxS 3 UART应能工作@9600波特率。 UART的设置是什么? 它应该是BR9600,1停止,奇偶校验无。因为MSP-EXP430G2不支持这些设置。

    此致,
    Vikas Chola