This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:DMA示例和UART中断示例,使用TI-鹦 鹉

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580781/msp432p401r-dma-example-and-uart-interrupt-example-using-ti-rots

部件号:MSP432P401R

大家好,

1.我只能在Simplink-MSP432中找到使用TI驱动程序库的DMA示例。 如果我们有将DMA与TI-RTOS一起使用的示例,您可以建议您这样做。

2.如果我想为UART ISR添加UART和注册回叫功能,我应该如何处理 TI-RTOS?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好LLouis:

    lLouis 说:
    1. 我只能在Simplink-MSP432中找到使用TI驱动程序库的DMA示例。 但是,如果我们有将DMA与TI-RTOS一起使用的示例,您是否可以提出建议;

    目前此示例不存在,但我们正在不断开发新示例(我已将您的请求传递给我们的SW团队)。 同时,您需要迁移driverlib示例。 如果您需要帮助,请告诉我。

    LLOUE 说:
    2. 如果我想为UART ISR添加UART和注册回叫功能,我应该如何处理 TI-RTOS?

    我认为这将取决于你打算做什么。 例如,我最近将 附加的UART终端代码 (  SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-plugin的一部分)从轮询更改为回调功能。 请查看此代码,并告诉我您是否想到了这一点。

     此致,

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    感谢您的回复。 是的,我们需要您帮助我们了解将driverlib示例迁移到TI-RTOS示例的示例。 您能否支持并告知我们何时可以获得示例项目?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我发现create_hwi()可以创建H&W中断例程。 所以你可以通过我的第二个问题。 只是我们需要一个在RTOS中使用DMA的示例。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    simplelink_msp432_SDK_1_30_00_40\sources\drivers\SPI\SPIMSP432DMA驱动程序使用DMA。


    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,

    感谢您的分享。 我们想了解如何在TI_RTOS中集成DMA。 不是寄存器级别。