This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:TI是否具有电池充电的参考设计?

Guru**** 2535620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581010/msp430f2274-does-ti-have-any-reference-design-for-battery-charging

部件号:MSP430F2274

您好,

TI是否有任何参考设计(代码或参考电路)用于电池充电(如附件PDF文件)?

此致,

Edward

e2e.ti.com/.../MSP430-NiMH-battery-charger_5F00_slap106.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward!

    此处可找到许多与电池充电器相关的设计:

    也许有适合您的应用程序的东西。 或者您可能需要指定您的应用程序和电池类型。 以下 是一个示例。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要镍氢电池充电器的参考设计/代码(如附件PDF文件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否必须基于微控制器? bq器件的数据表中也有很好的示例电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edward,

    您是否尝试使用TI设计搜索页面上选择的MSP430产品搜索“电池充电器”? www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    这导致一些设计同时使用MSP430和BQ器件。 与MSP430团队相比,您还可以在电池管理-充电器论坛上更成功地完成此请求,因为他们将设计出这样的系统。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDesign没有使用MSP430的镍氢电池充电器的任何参考设计。
    我甚至在Google上搜索了关键字“NiMH + MSP430”,但只找到了一个应用说明,SLAA287。 此应用手册不包含软件代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SLAA287相关软件文件: www.ti.com/.../slaa287

    我没有使用电池充电器的经验,但您不能从锂离子电池解决方案中获取?

    此致,
    Ryan