This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5247:内部闪存超出擦除/写入时间(1万 或10万 时间)问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581059/msp430f5247-internal-flash-exceed-erase-write-times-10-000-or-100-000-times-issue

部件号:MSP430F5247

你(们)好

当内部 信息 闪存 超过擦除/写入时间(1万 或10万 时间)时,某些位不能反转 状态。

但 有时过了一段时间,它会再次改变状态。

因此,客户询问在这  种情况下,闪存会发生什么情况?  为什么 它似乎不 是立即永远死亡,而是有一个活  的头?

客户希望我给他一个异义的解释,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Erik!

    网站 可能很有趣-仅供参考。

    "当在正常使用过程中写入和清除时,将浮栅与基板隔开的氧化层会降解,从而降低其长时间保持电荷的能力。 每个固态存储设备都可以在不可靠之前保持一定程度的性能下降,这意味着它可能仍在运行,但不能始终如一。 NAND设备在保持一致,可预测输出的同时可以承受的写入和擦除次数(P/E周期)决定了其耐用性。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dennis:

    感谢您的信息。