This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII:蜂鸣器不再工作

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578804/boostxl-edumkii-buzzer-no-longer-functioning

部件号:BOOSTXL-EDUMKII

如线程标题所示,蜂鸣器在我的设备上不再起作用。 当我收到它的时候,它就工作了,但是突然停止了工作。 设备已重新启动多次,我已从多台计算机编译/上传软件至设备。 此外,这些相同的计算机/程序在其他相同的设备上也能正常工作。

客户支持人员告诉我在这里发布此信息,以确定我是否有资格获得更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,蜂鸣器是需要由频率驱动的类型之一,因此只有为测试供电才会起作用(优点是您可以改变频率)。 不管怎样-如果其他主板使用相同的软件,那么除了蜂鸣器故障,Q5晶体管损坏或J4 (40),R31至J4或Q5,Q5至GND或BUZ1或BUZ1至+3V3之间连接不良之外,我没有看到任何其他问题。 D2可能短路,但每次蜂鸣器激活时,都会重新启动电路板。 您是否有示波器来跟踪信号(从MSP的引脚到Q5的底部)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,我无法轻松使用示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有万用表吗? 有些带有频率计数器,您可以使用它来查看针脚上是否有一些动作。 如果没有,它可能能够处理更高的交流频率,甚至在直流电时,您应该会看到一些东西-可能是MSP电源电压的一半。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用数字逻辑探头,我们能够检测到直至R31的脉冲。 不幸的是,逻辑探测器无法检测到R31以外的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否测量晶体管是否短路?