This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEMUU110-U:可以使用xdsdfu设置序列号

Guru**** 2531490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580448/linux-tmdsemu110-u-can-t-set-serial-number-with-xdsdfu

部件号:TMDSEMU110-U

工具/软件:Linux

我正在使用TI网站上的xdsdfu实用程序来尝试设置XDS110独立调试探头的序列号。

我首先将探头置于DFU模式,然后执行:

Zot (112):./xdsdfu -s 0.0001万

USB设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2015 Texas2015 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

正在扫描支持的XDS110设备的USB总线...

正在将序列号设置为"0.0001万"...
设置序列号时报告错误DFU_ERR_UNKNOWN (-4)

我使用XDS仿真软件(6.0 .579.0)和msp432-gcc-XDS 1.1 .Linux.0.1 -Linux-support-软件包中的xdsdfu实用程序尝试了此操作,结果相同。

这是一个问题,因为我无法在同一系统上运行两个调试探测器,因为它们都具有相同的序列号。  这使得很难告诉调试器要使用哪个探测器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在此处重复此问题。  它似乎是引导加载程序中的错误。  我们需要诊断出问题所在。

    可以通过在XDS110上使用外部调试探头来刷新序列号来解决此问题。  如果您想尝试一下,请告诉我,我会将详细信息汇总起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Edward Fewell"]

    我可以在此处重复此问题。  它似乎是引导加载程序中的错误。  我们需要诊断出问题所在。

    可以通过在XDS110上使用外部调试探头来刷新序列号来解决此问题。  如果您想尝试一下,请告诉我,我会将详细信息汇总起来。

    [/引述]

    很高兴您可以复制它。  我讨厌NTF,但它确实发生了。  不是这种情况。

    是的,请重新刷新探头。

    还有一点,有人答应给我一个XDS110探头的原理图。  您也可以将其发送给我吗?  我的电子邮件是cire831@gmail.com

    谢谢。