This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5529:CCS中的构建错误(Energia示例09)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580505/compiler-msp430f5529-build-error-in-ccs-energia-example-09

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: EnergiaMSP-EXP430F5529LP

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我目前正在使用Code Composer Studio从MSP430F5529获取热敏电阻读数。 我正在使用Energia示例09,它在Energia软件中工作,但我在尝试构建CCS时遇到了障碍。 我收到的错误是:

Makefile:144:目标'EXAMPLE09_Temperature.Out '的配方失败

/Applications/Energia 4.app/Contents/Java/hardware/tools/MSP4S/bin/./lib/gcc/MSP4S/MSP4S/.3/././../../../../MSP4S/bin/ld 4.6 :无法打开链接程序脚本文件memory.x:没有此类文件或目录

gmake [1]:***[EXAMPLE09_Temperature.Out ]错误1

gmake [1]:由于错误,目标'econd-outputs'未重制。

gmake:***[All]错误2

Makefile:137:目标'All'的配方失败

请注意,我使用的是网站上完全相同的代码,但由于构建错误,无法继续。 熟悉CCS中Energia示例的人能帮我吗? 如果这是问题的一部分,我正在使用macOS Sierra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,

    您是否能够编译和构建本地CCS示例? 您使用的是哪个版本的CCS? 您是否遵循了以下网页中的所有导入指示? 我已经能够使用4.6 以下指令(尽管使用Windows 7操作系统)在CCS 7.1 (GNU v.3)中成功地构建Energia 18项目: Energia.Nu/.../

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的再次光临。 如果这很重要,我就可以构建Hello World C++项目。 我也尝试过其他Energia示例,并收到相同的错误消息。 我正在使用CCS v 7.0 .0.0.0043万 ,我正在使用您创建的用于构建和调试部分的站点。 此问题是否与Energia安装到HD的方式有关?

    makefile在第137行和第144行标记了错误

    137.  

    @$(make)--no-print-directory -Onone "NEWTRY.OUTP"辅助输出

    143-144.

    NEWTRY.OUT:$(OBJS)$(GEN_CMDS)/Users/ArtSpartan/NEWWORKSPACE/MSP-EXP430F5529LP_core/Debug/libMSP-EXP430F5529LP_core.A</s>5529

    @ECHO '建设目标:$@'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,

    这是可能的,我的Energia根文件夹直接安装在C驱动器下。

    此致,
    Ryan