This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/SIMPLELINK-MSP432-SDK:MSP432开发

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580622/starterware-simplelink-msp432-sdk-msp432-develop

部件号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

工具/软件:Starterware

您好,  

   现在我正在使用MSP432启动板。  但我发现在  使用RTOS时,很难从简化SDK中的演示开始。 我的意思是,所提供的例子太简单,难以使用。 例如,没有UART 演示与DMA结合使用。 当调试中断时,我可以找到msp432_startup_CCS.c no where,它包含在没有RTOS条件的项目文件中。 如何使用RTOS实现中断?

  我感到困惑的是,SDK 可以很好地支持不使用RTOS的MSP432的开发,但对RTOS客户来说不太友好。  由于MSP432基于M4内核,我认为抽象API驱动程序应该像STM32系列一样得到更好的支持。  

是否有 任何文件可以解释我的困惑? 我需要帮助。

比你好!