This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:低频接收器,射频源和微调电容器

Guru**** 2388530 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580374/rf430f5978-lf-receiver-rf-source-and-trimmer-capacitors

部件号:RF430F5978

团队成员,您好!

希望你一切顺利。

请参阅客户提出的以下问题:  

  1. 我已查看过SLAU378的24.11 .3.4 部分,是否有其它位置可以找到有关如何选择微调电容器的详细信息?  是否有办法在不使用外部射频源的情况下调整天线的调谐?
  2. 是否有地方可以找到使用LF接收器的代码示例?
  3. 是否有办法使用RF和比特撞击技术将发射器连接到LF接收器?  如果是,有没有地方可以找到这方面的代码示例?  (我们的系统还使用我们希望使用此部件的信标,我们需要精确控制最大信标范围-标牌范围,仅需几英寸)

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转至MSP论坛,因为低于1 GHz的论坛不支持RF430
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randir:

    在24.5 .6.19 一节中还提到了微调电容器,并在数据表的5.69 一节中进行了说明。 必须选择天线/外部RFx源,否则将使用自动选择的响应天线,放电将与配置无关。 您可以参考RF430F5978器件的CC430F613x C代码(SLAC279)和RF代码(SLAC525)示例。

    此致,
    Ryan