This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:VCORE和内存映射问题。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580171/ccs-msp432p401r-vcore-and-memory-map-questions

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我是一个团队的一员,目前正在为一个项目设计董事会,我们正在使用MSP432。 在我们的设计过程中,我们似乎在原理图上犯了一个错误,并将我们的VCORE引脚绑定到3.3V。 这是因为原理图的奇怪性质以及我们的疏忽。  

我们尝试对主板进行编程后发现了此问题,Code Composer给了我们一个闪存写入问题。  

地址0x0万处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。  

我想知道VCORE问题是不是造成这种情况的原因,还是我们尚未发现的另一个根本问题。 我想知道是否有必要将VCORE与电容器接地,或者是否可以使其保持浮动?

感谢你的帮助。

Greg Flores

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg,

    使用数据表第5.4 节中推荐的外部组件。  否则,设备可能会显示不确定的操作。

    在设备上使用直流-直流稳压器时,需要电容器以确保正常操作,并且需要VSW的电感器。  我不能肯定地说,这一错误或其他错误是由这一错误直接造成的,但这一错误肯定应该在继续调试工作之前得到纠正,因为否则操作可能无法确定。