This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ43.0868万操作频率更改

Guru**** 2536030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580581/ez430-868-operating-freqency-change

主题中讨论的其他部件:eZ430-Chronos

大家好,

抱歉,我的问题很不好,但我似乎无法在任何地方找到答案。 868MHz Chronos手表能否传输至较低频率? 我想用它来打开我的汽车护栏,它使用的是433MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kostadin,

    不幸的是,eZ430-Chronos-868上提供的天线与其他频率不匹配,因此与433-MHz频段不兼容。 这两种解决方案之间也存在软件差异,这将阻碍您实现跳频功能。 您很可能知道eZ430-Chronos-433已过时,因此您在这方面的选择有限。 eZ430-Chronos工具和 Wiki 页面上涵盖了所有这些信息。

    此致,
    Ryan