This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F147:MSP430Flasher don't负载十六进制到MSP430F147。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER, MSP430F147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580146/ccs-msp430f147-msp430flasher-don-t-load-hex-to-msp430f147

部件号:MSP430F147
主题中讨论的其他部件:MSP430-Fasher

工具/软件:Code Composer Studio

output.txe.txt的详细信息:

*--- /|------------------ *
** /|__ *
*/_/ MSP Flasher 1.3 v *
** |/ *
**------ |/------------------ *
*
**评估触发器...完成
*检查可用FET调试器:
*发现USB FET @ COM9 <-选定
*初始化接口@ COM9...完成
*检查固件兼容性:
* FET固件是最新的。
*正在读取固件版本...已完成
*将VCC设置为3000 mV ...已完成
*正在访问设备...已完成
*正在读取设备信息...已完成
*正在将文件加载到设备...
#退出:59#
错误:文件结束错误
*开始执行目标代码...完成
*正在断开与设备的连接...完成
*
----------------------------------
*驱动程序 :关闭(无错误)
*----------------------------------
*/ 

我的十六进制大小是87.3 KB。但是十六进制转换TI文本,这很好。如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    请提供您提供给MSP430-Fasher的触发器命令集以及十六进制二进制图像(如果可能)。 十六进制文件是如何生成的,您使用的是TI EVM还是定制电路板,使用的是什么FET工具和连接方案,以及您使用的是哪种类型的操作系统?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan

    附件是我的六文件,我的目标IC是MSP430F147。 我使用MSP-FETFLAASH仿真工具 连接MSP430F147,我的MSP430-Flasher版本是1.3 .11。 如果您可以加载hex,请告知me.e2e.ti.com/.../hexfile.7z

    谢谢!                                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    我尚未购买MSP430F147设备或类似设备来重现此问题。 但是,在查看十六进制文件时,我注意到0x8000到0x9DFF位于0xA000到0xFDFF之后,但位于中断向量(0xFFE0到0xFFff)之前,并且您有两个文件结束行(:0080080177和:0.0001万FF)。 MSP430闪光灯不期望十六进制文件格式,并且可能会干扰其编程功能。

    此致,
    Ryan