请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用具有CCS最新版本的MSP430G2553 MCU。 我的SW1 (WFP 1.3)触发一个中断,LED指示灯将在该事件中闪烁。
我有兴趣编程 #Pragma Vector = Port1_Vector,而不使用" Port1_Vector ",而是使用给定地址0FFE4的数据表。
我写道:
#Pragma矢量= 0FFE4
__interrupt void Port1_ISR (void){
//闪烁LED
}
但这并不奏效。
这个问题是为了教育目的。 我希望得到一个解释性的答复。
非常感谢。