This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2433:关于MSP430G2433以实现Cap触摸滑块的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433, MSP430G2302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578252/msp430g2433-a-question-on-msp430g2433-to-implement-cap-touch-slider

部件号:MSP430G2433
主题中讨论的其他部件: MSP430G2302

尊敬的MSP430 Champs:

现在,我们有一个关于 MSP430G2433如何实施Cap touch滑块的问题。

问题是关于MSP430G2433,CAP触摸灵敏度太低,CAP触摸扫描数据不稳定(有时它总是接近0)。

最令人困惑的是,我们使用MSP430G2302实现了具有相同CAP库和几乎相同硬件的CAP接触,它工作正常。 但是我们将MCU更新到G2433,它失败了。  

滑块扫描模式:RO_PINOSC_TA0_WDTp.

滑块扫描周期:WDTp_gate_3.2768万

滑块由9个元素组成

CAP Touch软件库: http://www.ti.com/tool/capsenselibrary

谢谢,此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hardy:

    G2302和G2433共享相同的Timer0_A3和WDT+外设,由于G2433具有更多的RAM和闪存,因此应具有与G2302相同的性能。 请查看所做的硬件更改,并调查这些更改是否会降低灵敏度。 同时确保项目端口考虑到端口引脚和结构更改,链接器文件等 www.ti.com/.../slaa490d.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:

    感谢您的评论,我们找到了根本原因。 这是布局和针脚分配问题。

    谢谢,此致,
    哈迪