This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2111:更改MSP430FR2111的端口引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580644/compiler-msp430fr2111-changing-of-port-pin-for-msp430fr2111

部件号:MSP430FR2111

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在使用MSP430FR111 MCU,miso的默认端口是WFP 1.6 ,MOSI的默认端口是WFP 1.7 ,我想将 miso更改为WFP 1.2 ,将MOSI更改为WFP 1.3。 请告诉我如何将我的Miso和MOSI港口从WFP 1.6 & 1.7 改为WFP 1.2 & WFP 1.3。

请尽快回复

谢谢

Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rohit!

    MSP430FR2111不能更改其引脚功能-控制器不支持端口映射。 使用USCI模块时,您必须乘坐WFP 1.6 和WFP 1.7。 如果不可能,您可以对任何引脚使用比特孟加拉,但这必须在软件中完成。 仅传输小型数据包时,这一点根本不成问题-这取决于您的应用程序。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将WFP 1.2 和WFP 1.3 用作UCA0SOMI和UCA0SIMO的软件配置是什么?

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,该设备在多个引脚上具有此功能-这是一个不同,抱歉。 我想您希望在您选择的一些引脚上具有该功能。 在这种情况下,您当然可以重新映射函数。 查看设备的SYSCFG3寄存器。 USSIARMP位控制着WFP 1.4 到WFP 1.7 或1.0 到WFP 1.3 ,用于USCI A0 (用户指南1.16 .6.4)。 此外,请查看 数据表的表6-34 以了解所需的端口配置。