This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7471万A:关于未使用的SD24参考引脚的连接

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/579911/msp430f67471a-about-the-connection-of-unused-sd24-vref-pin

部件号:MSP430F6.7471万A

你好。

我有疑问。

如何连接未使用的Vref针脚? (上拉? 下拉? 打开?)

我使用的SD24在MSP430F6.7471万A,和中具有内部参考

我不知道未使用的Vref针脚(11针脚)的推荐连接。

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何连接未使用的Vref针脚? (上拉? 下拉? 开放?)[/QUOT]

    您应参阅 《MSP430F6.7471万A 用户指南》中有关参考的章节29.2  3电压参考。

    附注 切勿上拉或下拉参考销。 它会干扰参考操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,ilmars,

    我理解。
    谢谢你。

    Uchida-k