This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP432P401R:如何在连接了2块主板的主机中闪存MSP432P401R。

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580210/linux-msp432p401r-how-to-flash-msp432p401r-in-a-host-with-2-o-mare-boards-connected

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: Energia

工具/软件:Linux

您好,

我有2块MSP432P401R板连接到Ubuntu Linux服务器64位
我已经为 具有xdsdfu的主板分配了序列号,结果是:

<<<设备0 >>>

VID:0x0451   PID:0xbef3
设备名称:  带CMSIS-DAP的XDS110
版本:2.2     .4.2
制造商: 德州仪器(TI)
序列号:   2200.5598万
模式:        运行时

<<<设备1 >>>

VID:0x0451   PID:0xbef3
设备名称:  带CMSIS-DAP的XDS110
版本:2.3     .0.0
制造商: 德州仪器(TI)
序列号:   2200.2248万
模式:        运行时

我将规则完美地放在开发规则中。

但是,当我在命令行DSLite中使用时,我只能闪存一个板。

如何刷新第二块板? 什么是配置

谢谢

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernando,

    您能否向我提供有关您正在使用的硬件和软件工具的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我想知道如何为大学项目使用Ubuntu Linux服务器64位在同一主机上同时闪存连接的两块MSP432P401R板。

    我想在命令行终端中刷新它们。

    我只能使用DSLite程序在下一个订单中闪存一个。

    sudo /home/benitoss/DSLite/DebugServer/bin/DSLite load -c /home/benitoss/Downloads/DSLite/MSP_EXP432P401R.CCXML -f /media/benitoss/DESCARGAS/Temp/Blink/Blink.ino.elf

    文件Blink.ino.elf是在Energia中创建的(在一个临时文件夹中,但运行良好)
    此外,我可以使用CCS Cloud生成的输出文件,它也在工作。

    但是,我只能闪存一个独特的主板。 (始终相同)

    每块板都有不同的序列号,并且已经用这些序列号添加到udev规则中。

    我试着在Energia做,但这是不可能的。 您可以选择USB端口,但只能打开串行终端通信窗口。
    如何选择一个或另一个主板进行闪存?
    CSS中是否有执行此操作的程序?

    此致,谢谢

    费尔南多·莫斯克拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSS中是否有执行此操作的过程?

    目标配置.CCXML文件有一个选项,可在连接属性下指定要使用的XDS110的序列号:

    这意味着您应该能够为每个MSP432 Launchpad创建不同的.CCXML文件。

    [如果.CCXML文件中没有序列号,将使用第一个XDS110 ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chester,

    你的解决方案是完美的!!!

    我明白了。  我为  每个MSP432 Launchpad创建了2个不同的.CCXML文件,它们在 命令行中完美地执行DSLite。

    非常感谢!!!!

    此致。

    费尔南多·莫斯克拉