This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:Launchpad接收ping消息

Guru**** 2527000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/580326/ccs-msp432p401r-launchpad-receive-ping-messages

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

   我发现UART在调试 带uartecho演示的MSP-exp432p401启动板时收到一些ping消息。 如下所示的消息:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ping 6.

Ping 7.

Ping 0

Ping 8.

Ping 9.

Ping 10.

Ping 11.

Ping 12.

Ping 13.

Ping 14.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

我不在计算机上发送此消息。 这些信息来自哪里?  我使用ccs7。

我需要你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jufeng,

    我无法再现您的问题。 你能给我更多关于你的设置的细节吗? 您是否有任何尝试ping该COM通道的尝试? 您是否可以偶然尝试另一台计算机?

    您能否在UART行上连接逻辑分析器以查看计算机是否确实正在发送ping?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan,

        感谢您的回复。 我的PC上有另一个模块发送ping消息。